Créer des variables globales pour le contrôleur B
Pour créer des variables globales pour le contrôleur B, procédez comme suit.
Pour créer des variables globales pour le contrôleur B
- Dans l'Organisateur de projets, double-cliquez surVariables globalespour ouvrir la grille des variables globales.
- Dans la ligne vide de la grille des variables globales, saisissez le nom de la variableUDINT_FromA.
- Configurez les autres paramètres.
- Vérifiez que le type de données estUDINT.
- Vérifiez que l'attributLecture/Écritureest sélectionné.
La grille des variables globales doit ressembler à l'image suivante :

Fournir une réponse