Ajouter un opérateur EQ et une bobine
L’instruction Égal à déclenche l’écriture d’une valeur lors d’une conversion réussie du type de données. Suivez les étapes suivantes pour ajouter un opérateur EQ (=), des variables et une bobine.
Pour ajouter un opérateur EQ et une bobine
- Ajoutez une deuxième ligne de programme en effectuant l'une des opérations suivantes :
- Dans laBoîte à outils, faites glisser le
et placez-le sous la première ligne du schéma à relais. - Sélectionnez la première ligne de programme, puisAlt+Maj+R.
- Ajoutez un opérateur EQ en procédant de l’une des manières suivantes :
- Dans laBoîte à outils, dans la zoneRechercher, saisissezEQ, puis faites-le glisser sur un emplacement valide de la deuxième ligne du schéma à relais.
- Sélectionnez la deuxième ligne du schéma à relais, puis cliquez deux fois surEQdans laBoîte à outils.
- Ajoutez des variables EQ.
- Dans le POU de schéma à relais, cliquez avec le bouton droit sur une variable, puis sélectionnezSélectionner une variable.
- Dans le sélecteur de variables, affectez des variables selon le tableau suivant.Noms et paramètres des variablesParamètreNom de la variablei1COPstsi21
- Ajoutez une bobine à l'opérateur EQ.
- Dans laBoîte à outils, dansRechercher, saisissezOTE, puis faites-le glisser sur la droite de la sortie de l’opérateur EQ sur la deuxième ligne du schéma à relais.
- Dans la deuxième ligne du schéma à relais, cliquez avec le bouton droit surOTE, puis sélectionnezNouvelle variable.
- DansNouvelle variable, entrez le nom de la variableWriteValue, puis sélectionnezCréer.
La deuxième ligne de votre programme de schéma à relais pour les messages MSG_CIPGENERIC doit ressembler à l'image suivante :
Fournir une réponse