Exemple : Créez un programme de messagerie MSG_PCCC pour y écrire une valeur et lire une valeur à partir d’une adresse dans MicroLogix

Cet exemple montre comment créer un programme de messagerie pour écrire une valeur sur une adresse héritée du contrôleur A à partir d’une variable globale du contrôleur B et lire une valeur à partir de l’adresse héritée du contrôleur A et l'enregistrer dans la variable globale du contrôleur B via Ethernet.
Exemple de programme de messages MSG_PCCC
Créez un programme de messagerie MSG_PCCC pour y écrire une valeur et lire une valeur à partir d’une adresse dans MicroLogix
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal