Temps du message dépassé

Le tableau suivant décrit la manière dont les temporisateurs des paramètres inUcmmTimeout et ConnMsgTimeout se comportent, suivant le statut et la demande de message.
Comportement du temporisateur pour les paramètres inUcmmTimeout et ConnMsgTimeout
Action
Résultat
Le message est activé.
Le temporisateur UcmmTimeout est activé.
La connexion CIP est demandée.
Le temporisateur ConnMsgTimeout est activé.
Le temporisateur ConnMsgTimeout est actif.
Le temporisateur UcmmTimeout est désactivé.
Applicable pour Ethernet/IP.
La demande de connexion est finalisée.
Le temporisateur UcmmTimeout est réactivé.
Applicable pour Ethernet/IP.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal