Processus d'exécution des messages (Ligne = TRUE)
Le diagramme de processus décrit les événements d'instruction de message qui surviennent lorsque la condition de ligne est Vrai.
Processus d'exécution des messages

- File d'attente de communication : Les demandes de message ajoutées à la file d'attente de communication (Com) disposent d'une mémoire tampon dédiée et sont traitées par la tâche de communication. La limite de taille de la file d'attente est de 4.
- File d'attente : les messages qui ne peuvent pas être ajoutés à la liste de communication sont placés dans la file d'attendre pour être traités ultérieurement. La file d'attente n'a pas de limite de taille.
Fournir une réponse