Diagramme de temporisation d'exécution des messages (erreur de configuration PCCC)
Le tableau suivant décrit les conditions de message et le statut de bit de chaque étape d'exécution identifiée dans le diagramme de temporisation, lorsqu'une erreur de configuration PCCC se produit durant l'exécution.
Étape | Description du message | Statut du bit |
|---|---|---|
1 | La condition de ligne passe sur TRUE. L'exécution du message est activée. | Le bit EN est défini sur 1. |
2 | La mémoire tampon du message est acquise. | Le bit EW est défini sur 1. |
3 | Des éléments non valides existent dans PCCCCfg. | Le bit ER est défini sur 1 avant que le bit ST ne soit défini sur 1. Les bits EW et ST ne changent pas. |
4 | La condition de ligne passe sur FALSE. | Les bits EN, EW et ER sont mis à zéro. |
Diagramme de condition d’erreur
Condition d’erreur lors de la modification dans PCCCCfg du nombre d’éléments, passé à 17, ce qui n’est pas valide

Fournir une réponse