Configurer une interruption utilisateur de compteur haute vitesse (HSC)

Au niveau du contrôleur, une interruption par l'utilisateur entraîne la suspension de la tâche en cours, le lancement d'une tâche différente et la reprise de la tâche suspendue au point où elle s'était arrêtée.
Les contrôleurs
Micro850
L50E et
Micro870
L70E prennent en charge jusqu'à six interruptions HSC par l'utilisateur ; celles-ci peuvent être utilisées pour exécuter la logique utilisateur sélectionnée lors d'un événement préconfiguré.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal