Affichage du mode du contrôleur
Lorsque vous êtes connecté à un contrôleur
Micro800
, utilisez Connexion
pour afficher le mode du contrôleur.Conditions préalables
- Le contrôleur est en ligne.
Pour afficher le mode du contrôleur
- DansConnexion, sélectionnez
pour développer les informations du contrôleur. Les modes disponibles du contrôleur sont les suivants :- Programme: Le contrôleur n'est pas en mode Exécuter et peut être programmé. Vous ne pouvez pas changer le mode à distance.
- Programme à distance: Le contrôleur n'est pas en mode Exécuter et peut être programmé. Vous pouvez changer le mode à distance.
- Exécution: Le contrôleur est en mode Exécuter. Vous ne pouvez pas changer le mode à distance.
- Exécution à distance: Le contrôleur est en mode Exécuter à distance et affiche les valeurs connectées à partir du contrôleur dansFactoryTalk Design Workbench. Vous pouvez changer le mode à distance.
Fournir une réponse