Affichage du statut des défauts du contrôleur

Lorsque vous êtes connecté au contrôleur
Micro800
, utilisez
Connexion
pour afficher le statut de ses défauts.
Conditions préalables
  • Le contrôleur est en ligne.
Pour afficher le statut du défaut du contrôleur
  1. (Facultatif) Si le volet
    Connexion
    est masqué, ouvrez-le en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • À partir du menu
      Affichage
      , sélectionnez
      Connexion
      .
    • Sélectionnez le bouton Centre en ligne pour ouvrir le
      Centre en ligne
      .
  2. Dans
    Connexion
    , en regard du nom du contrôleur et du numéro de catalogue, vérifiez la couleur du bouton bascule. Si un défaut se produit, le bouton bascule est rouge, avec une icône d’erreur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal