Configurer le chemin de connexion

Utilisez le
Centre en ligne
pour configurer le chemin de connexion du contrôleur en saisissant son adresse IP.
Pour configurer le chemin de connexion
  1. Sélectionnez le bouton Centre en ligne pour ouvrir le
    Centre en ligne
    .
  2. Dans
    Centre en ligne
    , dans la zone
    Chemin
    , saisissez l’adresse IP du contrôleur.
  3. Sélectionnez
    Entrée
    .
Pour effacer le chemin de connexion, double-cliquez sur la zone
Chemin
, supprimez l’adresse IP, puis sélectionnez
Entrée
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal