RSLinx Classic et FactoryTalk Linx ne peuvent pas partager le même pilote USB vers DF1

Une limitation stipule que
RSLinx Classic
et
FactoryTalk Linx
ne peuvent pas partager les pilotes USB vers DF1 qui sont utilisés avec les contrôleurs
Micro810
LC10 (2080-USBADAPTER) et
Micro820
L20E avec l'affichage LCD distant (2080-REMLCD). Étant donné que les pilotes USB vers DF1 sont automatiquement configurés lors de la connexion du câble USB, seul le programme qui contrôle le pilote en premier sera en mesure de communiquer avec succès.
Étant donné que le pilote USB vers DF1 ne peut pas être partagé entre
RSLinx Classic
et
FactoryTalk Linx
, vous devez vous assurer que le programme correct prend le contrôle du pilote en premier. Une fois que l'un des programmes a pris le contrôle du pilote, il le conserve. Étant donné que
FactoryTalk Linx
s'exécute toujours comme un service en arrière-plan, il peut être arrêté pour libérer le contrôle du pilote.
RSLinx Classic
peut s'exécuter en tant qu'application ; il peut donc être rapidement fermé pour rendre le contrôle du pilote, mais il peut également être configuré pour s'exécuter en tant que service à l'instar de
FactoryTalk Linx
.
Pour éviter les conflits, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Redémarrez l’ordinateur
    1. Débranchez le câble relié à l'appareil et redémarrez l'ordinateur pour vous assurer que les deux programmes sont arrêtés.
    2. Réinsérez le câble dans l'appareil et redémarrez le pilote.
    3. Accédez au contrôleur
      Micro810
      LC10 ou
      Micro820
      L20E dans
      RSLinx Classic
      RSWho ou
      FactoryTalk Linx
      Browser. Le programme qui aboutit le premier prendra le contrôle du pilote.
  • Alternatives pour redémarrer l'ordinateur
    RSLinx Classic
    vers
    FactoryTalk Linx
     :
    1. Arrêtez
      RSLinx Classic
      s'il s'exécute en tant qu'application. Vérifiez que
      RSLinx Classic
      ne s'exécute plus en consultant la barre des tâches. Si
      RSLinx Classic
      s'exécute en tant que service, arrêtez
      RSLinx Classic
      en accédant à
      Démarrer
      Services
      et en arrêtant le service.
    2. Retirez le câble USB et exécutez
      FactoryTalk Linx
       Browser.
    3. Réinsérez le câble USB. Le pilote apparaît alors dans le navigateur.
  • Alternatives pour redémarrer l'ordinateur
    RSLinx Classic
    vers
    RSLinx Classic
     :
    1. Fermez toutes les fenêtres de navigation de
      FactoryTalk
      et les fenêtres de
      FactoryTalk Administration Console
      Communications Explorer. Le service
      FactoryTalk Linx
      peut également être totalement arrêté en accédant à
      Démarrer
      Services
      et en arrêtant le service.
    2. Retirez le câble USB et exécutez
      RSLinx Classic
       RSWho.
    3. Réinsérez le câble USB. Le pilote apparaît alors dans RSWho.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal