Surveillance des variables globales et locales
Ouvrez les grilles de variables locales ou globales pour surveiller les valeurs des variables en temps réel.
Chaque grille des variables affiche les valeurs et l'état de forçage des variables dans leurs colonnes respectives. Lorsque la valeur de sortie n'est pas disponible, du texte apparaît dans l'étiquette de sortie.
Dans le cas des programmes graphiques et des blocs de fonctions, les valeurs s'affichent différemment selon leur type :
- Les valeurs de sortie du type de données booléen sont affichées en noir ou en gris, que la valeur soit Vrai ou Faux. Une valeur de sortie noire indique qu’elle peut être modifiée et une valeur de sortie grise indique qu’elle ne peut pas l’être.
- Les valeurs de sortie des types de données SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, UDINT, DWORD, LINT, ULINT, LWORD, REAL, LREAL, TIME, DATE et STRING s'affichent sous forme de nombre ou de valeur textuelle dans l'élément. Lorsque la sortie est de type structurel, la valeur s'affiche sous la forme du membre sélectionné.
Conditions préalables
- Le contrôleur est en modeExécution à distance.
Pour surveiller les variables globales et locales
- Ouvrez la grille des variables de l'une des manières suivantes :
- Pour ouvrir la grille des variables locales, dans l'Organisateur de projets, accédez à , et double-cliquez surVariables locales.
- Pour ouvrir la grille des variables globales, dans l'Organisateur de projets, double-cliquez surVariables globales.
- Surveillez les valeurs.CONSEIL:
- La couleur d’arrière-plan d’une cellule indique son état : blanc pour modifiable ; gris pour lecture seule.
- LaValeurdes fonctions définies par l’utilisateur et des blocs de fonctions définis par l’utilisateur est en lecture seule.
- Vous pouvez également modifier la valeur des programmes unitaire dont laValeurest modifiable dans l’éditeur de programmation.
Fournir une réponse