Diagnostics de communication pour le système

Lors du diagnostic des communications système, le tableau suivant répertorie les statistiques surveillées et affichées en temps réel.
Diagnostics de communication pour le système
Classé
Description
Statistiques de connexion CIP
Total actif
Affiche le nombre de connexions de messages CIP explicites et d'E/S en cours d'utilisation.
Messagerie active
Affiche le nombre total de connexions de messages CIP explicites (classe 3 vers le routeur de messages) en cours d'utilisation.
E/S actives
Affiche le nombre total de connexions d’E/S CIP (implicites - Classe 1) en cours d'utilisation.
Connexions CIP maximales
Affiche le nombre maximal de connexions CIP prises en charge par le système.
Les connexions ont expiré
Affiche le nombre de connexions qui deviennent non existantes en raison d’une temporisation.
Utilisation des ressources d'E/S
Utilisation de la communication d’E/S (réelle)
Affiche la bande passante d'utilisation de la communication actuellement utilisée par les ressources d’E/S du système.
Utilisation de la communication d'E/S (théorique)
Affiche la bande passante d'utilisation de la communication théoriquement utilisée par les ressources d’E/S du système.
Débit d'E/S (réel)
Affiche le nombre de PPS (paquets par seconde) réel de la communication d’E/S.
Débit d'E/S (théorique)
Affiche le nombre de PPS (paquets par seconde) théorique de la communication d’E/S.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal