Personnaliser les colonnes de la grille de variables
Personnalisez la grille des variables pour masquer ou afficher des colonnes, ajuster l’ordre d’affichage des colonnes ou trier les variables dans l’ordre croissant ou décroissant.
CONSEIL:
La colonne
Nom
ne peut pas être masquée et sa position en tant que première colonne de gauche à droite ne peut pas être modifiée.Pour personnaliser les colonnes de la grille de variables
- Personnalisez les colonnes de la grille de variables.
- Pour afficher ou masquer une colonne, passez la souris sur une cellule d’en-tête, sélectionnez
, sélectionnez le
, puis cochez ou décochez la case d’un nom de colonne. - Pour modifier l’ordre des colonnes, faites glisser la colonne vers l’emplacement souhaité.
- Pour trier les variables par ordre croissant ou décroissant, dans la cellule d’en-tête, sélectionnez
ou
. - Pour désactiver le tri, sélectionnez
ou
plusieurs fois jusqu’à ce qu’il devienne inactif.
Fournir une réponse