Variables dupliquées

Dans la grille des variables, vous pouvez copier une ou plusieurs variables vers :
  • La même grille de variables
  • Une autre grille de variables dans la même session
    FactoryTalk Design Workbench
  • Une autre grille de variables dans une autre session
    FactoryTalk Design Workbench
CONSEIL:
  • Les variables générées automatiquement, telles que les variables d’E/S, d’interruption et de mouvement, ne sont pas duplicables.
  • Lorsqu’une variable portant le même nom existe dans la grille de destination, la variable dupliquée est nommée <
    variable-name>_Copy_<number>
    .
Pour dupliquer des variables
  1. Ouvrez la grille des variables locales ou globales.
  2. Sélectionnez la variable à dupliquer.
    Utilisez la touche
    Maj
    ou
    Ctrl
    pour sélectionner plusieurs variables.
  3. Dans la grille des variables, copiez la variable en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête de ligne d’une variable sélectionnée, puis sélectionnez
      Copier
      .
    • Sélectionnez
      Ctrl+C
      .
  4. Dans la grille des variables de destination, collez la variable en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Cliquez avec le bouton droit sur une ligne, puis sélectionnez
      Coller
      .
    • Sélectionnez
      Ctrl+V
      .
  5. Dans le menu
    Fichier
    , sélectionnez
    Enregistrer
    .
Les variables copiées sont collées à la fin de la grille des variables.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal