Supprimer une variable
Utilisez la grille des variables pour supprimer une variable de l’instance de grille des variables globales ou locales.
Après avoir supprimé une variable, celle-ci est retirée de la grille mais demeure en tant que variable non définie dans le programme. Les variables grisées, telles que les variables système et d’E/S, sont en lecture seule et ne peuvent pas être supprimées.
Pour supprimer une variable
- Dans la grille des variables, sélectionnez une variable ou plus.
- Supprimez les variables sélectionnées en effectuant l’une des opérations suivantes :
- Cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête de ligne d’une variable sélectionnée, puis sélectionnezSupprimer.
- Sélectionnez la toucheSupprimer.
- Dans la barre de menu, sélectionnez .
Fournir une réponse