Affecter un nom d'alias à une variable

Le nom d'alias est un paramètre facultatif qui définit un autre nom pour une variable globale ou locale. Les noms d’alias doivent être uniques et sans doublon entre les colonnes
Nom
et
Alias
.
Pour affecter un nom d'alias à une variable
  1. Ouvrez la grille des variables locales ou globales.
  2. Double-cliquez sur la cellule
    Alias
    de la variable, puis saisissez le nom d’alias.
  3. Sélectionnez
    Entrée
    .
    CONSEIL: Si un nom d’alias est identique à un autre nom d’alias ou un nom de variable, une icône d’erreur apparaît dans l’en-tête de la ligne et dans la cellule contenant le nom d’alias.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal