Volet Sortie
La
Sortie
contient les pages suivantes présentant des informations sur le projet ou la page actuellement ouverte dans l’espace de travail :- Journal
- Liste d’erreurs
- Console
Lorsque vous ouvrez le volet
Sortie
, la page Journal
apparaît par défaut, sauf en cas d’erreur. Dans ce cas, la page Liste d’erreurs
s’affiche.Page Console
Page Console

Élément | Nom | Description |
|---|---|---|
![]() | Volet d’aperçu de l’état | Répertorie les appareils ajoutés. Sélectionnez un appareil dans la liste pour filtrer les entrées de journal par appareil. Lorsqu’un appareil est sélectionné, s’affiche dans la colonne Appareil pour indiquer que la colonne est filtrée. |
![]() | Appareil | Répertorie les appareils associés aux informations générées. |
![]() | Description | Affiche les journaux concernant les appareils ajoutés |
![]() | Temps | Affiche les horodatages des journaux. |
![]() | Zone de recherche | Saisissez le nom de l’appareil et la description du journal pour rechercher et filtrer les journaux. |
Page Liste d’erreurs
Page Liste d’erreurs

Élément | Nom | Description |
|---|---|---|
![]() | Liste des portées : | Sélectionnez une portée pour filtrer les messages d’erreur en fonction d’un contexte ou d’une catégorie spécifique. Par défaut, la portée est Générale . |
![]() | Zone de recherche | Entrez la description, l’emplacement ou l’appareil concerné pour rechercher les messages d’erreur correspondants. |
![]() | Bouton Erreurs | Affiche ou masque les erreurs. |
![]() | Bouton Avertissements | Affiche ou masque les avertissements. |
![]() | Bouton Messages | Affiche ou masque les messages d’informations. Par défaut, les erreurs, les avertissements et les messages s’affichent dans la page Liste d’erreurs . Lorsqu’il y a des erreurs, seules celles-ci sont affichées. |
![]() | Description | Affiche le contenu du message. |
![]() | Emplacement | Affiche l’emplacement des erreurs et leurs liens. |
![]() | Appareil | Affiche le nom de l’appareil où l’erreur s’est produite. Vous pouvez sélectionner dans l’en-tête de colonne pour rechercher ou filtrer les erreurs par appareil. |
Page Journal
Page Journal

Élément | Nom | Description |
|---|---|---|
![]() | Liste des portées : | Sélectionnez une portée pour filtrer les messages du journal en fonction d’un contexte ou d’une catégorie spécifique. Par défaut, la portée est Générale . |
![]() | Bouton Effacer le journal | Efface les entrées de journal relatives à la portée sélectionnée. |
![]() | Entrées du journal | Affiche les entrées du journal dans ce projet de contrôleur. |
Fournir une réponse

s’affiche dans la colonne 






dans l’en-tête de colonne pour rechercher ou filtrer les erreurs par appareil.