Compatibilité avec VMWare
La compatibilité avec
VMware®
n'a pas été formellement testée, mais le logiciel a été amplement utilisé avec FactoryTalk Design Workbench
.- Si vous rencontrez des problèmes de performances en utilisantVMware, envisagez de mettre à niveauVMwareou d’exécuterFactoryTalk Design Workbenchsur le système d’exploitation hôte. CommeFactoryTalk Design Workbenchet d’autres logiciels peuvent tenter d’accéder à des ressources réseau, désactiver les cartes réseau inutilisées peut aider à optimiser les performances globales du système.
- Si vous utilisezFactoryTalk Design WorkbenchavecVMware, vous devrez peut-être connecter les périphériques USB manuellement. Si une machine virtuelle est en cours d’exécution et que sa fenêtre est active, tout périphérique USB branché sur l’ordinateur hôte peut se connecter automatiquement au système invité. Vous pouvez désactiver cette fonction de connexion automatique dans le panneau Contrôleur USB de l'éditeur de paramètres de la machine virtuelle (). Si tous les ports USB de la machine virtuelle sont utilisés lorsqu’elle tente de connecter automatiquement un nouveau périphérique, une boîte de dialogue s’affiche et propose deux options : déconnecter un périphérique USB existant pour libérer un port ou ignorer le nouveau périphérique pour qu’il se connecte plutôt à l’hôte.
Voici les méthodes pour connecter manuellement une machine virtuelle à un périphérique USB :
- Sélectionnez pour connecter des périphériques USB à votre machine virtuelle. Si les périphériques USB en question sont connectés à l'ordinateur hôte via un hub, la machine virtuelle voit uniquement les périphériques USB, pas le hub.
- Un élément de menu a été prévu pour chaque port USB. Pointez la souris sur l'un de ces éléments pour afficher un menu en cascade des appareils connectés à l'ordinateur hôte et disponibles. Pour connecter un appareil à la machine virtuelle, sélectionnez son nom.
- Si un appareil est déjà connecté à ce port, sélectionnez le nom d'un nouvel appareil pour libérer le premier appareil et connecter le nouveau.
- Pour libérer un appareil connecté, sélectionnezAucundans le menu en cascade du port auquel il est connecté.
- Si vous branchez physiquement un nouvel appareil à l'ordinateur hôte et que la fonction de connexion automatique ne le connecte pas à la machine virtuelle, l'appareil en question est d'abord connecté à l'hôte. Son nom est également ajouté au menu pour vous permettre de le connecter manuellement à la machine virtuelle.
Fournir une réponse