Installation sans assistance ou silencieuse

Utilisez les paramètres de ligne de commande pour réaliser une installation sans assistance ou silencieuse du logiciel.
Paramètres de ligne de commande de l'installation
Utilisez la commande Setup.exe /? pour afficher les options d'utilisation des paramètres d'installation. Les paramètres de ligne de commande ne sont pas sensibles à la casse. Si une valeur spécifiée inclut un espace, assurez-vous d'inclure cette valeur entre guillemets (par exemple, « valeur avec espaces »).
Exemples
Les exemples suivants illustrent l'utilisation des commandes d'installation.
  • Pour installer le logiciel sans interface utilisateur avec les paramètres par défaut durant le processus d'installation. (Installation silencieuse)
    Setup.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms
  • Pour installer la version chinoise du logiciel sur le lecteur D:, pour afficher les messages de progression, d'erreur ou d'achèvement durant l'installation et pour redémarrer l'ordinateur si nécessaire. (Installation sans assistance)
    Setup.exe /QS /IAcceptAllLicenseTerms /AutoRestart /SetupLanguage=CHS /InstallDrive=D:
Codes d'erreur
Le tableau suivant identifie les codes d'erreur renvoyés par une installation.
Code d'erreur
Valeur
Description
ERROR_SUCCESS
0
L'installation s'est bien terminée.
ERROR_INVALID_PARAMETER
87
Un des paramètres n'était pas valide.
ERROR_INSTALL_USEREXIT
1602
L'installation a été annulée par l'utilisateur.
ERROR_INSTALL_FAILURE
1603
Une erreur fatale s'est produite pendant l'installation.
ERROR_BAD_CONFIGURATION
1610
Les données de configuration de ce produit sont corrompues. Contactez votre personnel de support.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_INITIATED
1641
Le programme d'installation a initié un redémarrage. L'installation se poursuivra après le redémarrage.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_REQUIRED
3010
Un redémarrage est requis pour terminer l'installation. L'installation du produit sera terminée après le redémarrage.
ERROR_REBOOT_PENDING
3012
Un redémarrage est en attente. Redémarrez l'ordinateur pour continuer l'installation.
ERROR_SUCCESS_NOT_APPLICABLE
3013
L'installation ne peut pas se poursuivre, car les produits sont déjà installés.
ERROR_SUCCESS_WARNING_REBOOT
3014
L’installation a réussi avec des avertissements. Consultez le fichier de journal d’installation pour plus de détails. Pour terminer l’installation, redémarrez l’ordinateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal