Considérations de sécurité
FactoryTalk Design Workbench
et les composants logiciels inclus nécessitent des services du système en cours d'exécution ainsi qu'un accès réseau pour communiquer avec les contrôleurs, variateurs, terminaux graphiques et autres appareils. Vous devrez peut-être activer des services du système ou configurer les règles du pare-feu pour que FactoryTalk Design Workbench
puisse fonctionner correctement. Toutefois, FactoryTalk Design Workbench
ne requiert pas de règles de pare-feu de point de terminaison, car ce n'est pas un produit serveur qui autorise les clients distants.Pour obtenir une liste des services qui nécessitent un accès réseau, ainsi que des informations détaillées sur les problèmes de sécurité, reportez-vous à l'ID de document de la base de connaissances : IN40928 - Considérations relatives aux logiciels de sécurité pour prévenir ou atténuer les impacts sur les logiciels Rockwell Automation.
Pour obtenir une liste des ports TCP/UDP utilisés par les produits
Rockwell Automation
, consultez le document de la base de connaissances avec l’ID : Ports TCP/UDP utilisés par les produits Rockwell Automation.Fournir une réponse