Connexion à un appareil à l'aide d'Ethernet
Utilisez le pilote Ethernet/IP par défaut pour vous connecter à un appareil.
Lorsque vous vous connectez au contrôleur via Ethernet plutôt qu’USB,
FactoryTalk Linx
installe le pilote Ethernet/IP par défaut. Vous pouvez ensuite vous connecter aux appareils sur le même sous-réseau que votre ordinateur. Si un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est disponible, votre ordinateur et l'appareil (comme le contrôleur L50E qui utilise DHCP par défaut) se verront généralement attribuer des adresses IP qui leur permettent de communiquer à l'aide du pilote Ethernet/IP. Le pilote Ethernet/IP cherchera tous les appareils présents sur le sous-réseau.Si l'appareil ne se trouve pas sur le même sous-réseau que votre ordinateur ou si vous ne souhaitez pas voir tous les appareils sur le sous-réseau, nous vous recommandons d’installer le pilote Ethernet de l’appareil, lequel exige la saisie manuelle de l'adresse IP de l'appareil.
CONSEIL:
Veillez à sélectionner le bon port (qui n'est pas nécessairement celui sélectionné par défaut dans Windows).
Pour ajouter le pilote Appareils Ethernet et se connecter à un appareil
- OuvrezSélectionner un appareilen effectuant l’une des opérations suivantes :
- Sélectionnez
pour ouvrir le centre en ligne, puis dansle centre en ligne, sélectionnez
. - Dans l'Organisateur de projets, sélectionnez le
.
- DansSélectionner un appareil, sélectionnez
. - DansConfigurer les pilotes, dans la listeTypes de pilotes disponibles, sélectionnezEthernet, puis sélectionnezAjouter.
- DansConfigurer le pilote, procédez comme suit :
- Acceptez le nom du pilote par défaut ou saisissez-en un autre.
- Dans la listeMéthode de découverte, sélectionnezListe/Plage des appareils, puis dans la colonneListe/Plage des appareils, saisissez l’adresse IP de chaque appareil.Nous vous recommandons d'ajouter le suffixe « :EIP » à l'adresse IP pour optimiser les performances. Vous évitez ainsi d'utiliser l'ancien port CSPv4 2222.
- DansConfigurer le pilote, sélectionnezOK.
- DansConfigurer les pilotes, sélectionnezFermer.
- Dansle Centre en ligne, dans la ligne qui contient le contrôleur que vous souhaitez connecter, sélectionnez
. - DansSélectionner un appareil, développez le pilote Ethernet de l’appareil que vous avez ajouté, sélectionnez le contrôleur, puis sélectionnez OK.
Fournir une réponse