Anomalies connues signalées dans cette version

Cette liste identifie les anomalies connues signalées dans
FactoryTalk Design Workbench
version 1.00.00. Utilisez les informations d'identification fournies dans l'en-tête d'anomalie pour suivre cette dernière dans les prochaines versions ou comme référence en cas d'aide du support technique client pour un problème connexe.
  • Si vous utilisez simultanément
    RSLinx® Classic
    et
    FactoryTalk® Linx
    pour rechercher les contrôleurs
    Micro800
    qui se trouvent sur le même sous-réseau via la méthode de découverte
    Diffusion
    ,
    FactoryTalk Linx
    ne parviendra peut-être pas à rechercher ces contrôleurs
    Micro800
    . Signalé pour la première fois dans
    FactoryTalk Design Workbench
    version 1.00.00.
    [Jira 4994634]
    Pour éviter ce problème, utilisez la méthode de découverte
    Liste/Plage des appareils
    . Par exemple, vous pouvez saisir
    10.224.83.1-255
    pour rechercher les contrôleurs
    Micro800
    dans cette plage.
  • Si vous transférez un projet de contrôleur contenant un module d’extension inconnu dans le premier emplacement, les autres modules d’extension de ce projet ne pourront pas être transférés. Signalé pour la première fois dans
    FactoryTalk Design Workbench
    version 1.00.00.
    [Jira 5042126]
    Cette anomalie n’a pas de solution de contournement.
  • Après être passé de l’anglais à une autre langue dans
    FactoryTalk Design Workbench
    , l’ouverture de
    FactoryTalk Design Workbench
    en double-cliquant sur
    ftdw.exe
    dans
    C:/Program Files/Rockwell Automation/FTDW
    ne reflétera pas le changement de langue. Signalé pour la première fois dans
    FactoryTalk Design Workbench
    version 1.00.00.
    [Jira 5056584]
    Pour éviter ce problème, après avoir changé de langue, ouvrez
    FactoryTalk Design Workbench
    dans le menu Démarrer ou en double-cliquant sur
    ftdw-launcher.exe
    dans
    C:/Program Files/Rockwell Automation/FTDW
    .
  • Dans un projet
    FactoryTalk Design Workbench
    où un module d’extension 2085-EP24VDC est configuré dans l’emplacement 2, 3 ou 4, le fait de changer le contrôleur du type L70E, qui prend en charge neuf modules d’extension, au type L50E, qui prend en charge quatre modules d’extension, entraîne un affichage incorrect dans l'
    Organisateur de projets
    de cinq emplacements de module d’extension, avec un espace réservé restant dans l’emplacement occupé à l’origine par le module d’extension 2085-EP24VDC. Signalé pour la première fois dans
    FactoryTalk Design Workbench
    version 1.00.00.
    [Jira 5099702]
    Pour éviter ce problème, avant de changer de contrôleur, supprimez le module d’extension 2085-EP24VDC et ses modules suivants.
  • Après avoir transféré un projet d’un contrôleur
    Micro800
    vers
    FactoryTalk Design Workbench
    , si vous déconnectez le contrôleur et que vous assemblez ensuite le projet sans apporter de modifications préalables à son contenu, vous rencontrerez toujours une boîte de dialogue d’avertissement de discordance qui empêchera la reconnexion du contrôleur. Signalé pour la première fois dans
    FactoryTalk Design Workbench
    version 1.00.00.
    [Jira 5112127]
    Pour éviter ce problème :
    • Pour un avertissement de discordance au niveau de l’horodatage de l’assemblage, sélectionnez
      Connecter
      .
    • Pour un avertissement de discordance de contenu, sélectionnez l’une des options suivantes :
      • Télécharger le projet actuel vers le contrôleur
      • Transférer le projet dans le contrôleur pour écraser le contenu du projet actuel
  • Après le téléchargement d’un projet sur un contrôleur
    Micro800
    , lorsque le contrôleur
    Micro800
    est connecté et qu’un programme et sa grille de variables locales sont ouverts dans l’espace de travail, toute tentative d’exportation des variables locales du programme après la déconnexion du contrôleur risque d’échouer. Signalé pour la première fois dans
    FactoryTalk Design Workbench
    version 1.00.00.
    [Jira 5116142]
    Pour éviter ce problème, fermez le projet, rouvrez-le, puis exportez de nouveau les variables locales.
  • Dans les programmes de schémas à relais, la suppression d’une ou plusieurs lignes de programme d’un Programme Unitaire peut entraîner une numérotation incorrecte des lignes. Par conséquent, lorsque le Programme Unitaire est créé, le volet
    Sortie
    peut afficher des erreurs de référence aux numéros de ligne incorrects et la sélection d’un emplacement d’erreur peut ne pas accéder à la ligne correspondante. Signalé pour la première fois dans
    FactoryTalk Design Workbench
    version 1.00.00.
    [Jira 4028133]
    Pour éviter ce problème, après avoir supprimé une ou plusieurs lignes de programme, fermez le POU, puis rouvrez-le dans l’espace de travail pour refléter les numéros de ligne corrects.
  • Dans les POU de texte structuré, lors de la définition d’une variable de type STRING comprenant des caractères spéciaux tels que |, \, } et $, l’éditeur de programmation peut les souligner à tort comme s'il s'agissait d'erreurs. Signalé pour la première fois dans
    FactoryTalk Design Workbench
    version 1.00.00.
    [Jira 5197206]
    Les caractères spéciaux sont autorisés pour le type de données STRING. Vous pouvez ignorer sans risque l’indication d’erreur de l’éditeur de programmation.
  • Après avoir téléchargé un programme LD incluant un contrôleur
    Micro810
    pour la première fois, si vous déconnectez le contrôleur et que vous assemblez ensuite le projet, vous rencontrerez un avertissement de discordance d’horodatage lorsque vous tenterez de vous connecter au contrôleur. Signalé pour la première fois dans
    FactoryTalk Design Workbench
    version 1.00.00.
    [Jira 5197197]
    Pour éviter ce problème, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans la boîte de dialogue d’avertissement, sélectionnez
      Connecter
      .
    • Retéléchargez le projet.
  • Lorsqu’un projet de diagramme de bloc de fonctions contenant une référence de sortie BOOL est transféré, la ligne de connexion entre l’instruction et la référence de sortie apparaît sous la forme d’une ligne continue, alors qu’elle devrait apparaître en pointillés. Signalé pour la première fois dans
    FactoryTalk Design Workbench
    version 1.00.00.
    [Jira 5198888]
    Pour résoudre ce problème d’affichage dans l’interface utilisateur, après avoir transféré le projet, reconnectez la référence de sortie à l’instruction.
  • Si OneDrive est en ligne pendant que
    FactoryTalk Design Workbench
    s'exécute, l'opération
    Changer de contrôleur
    peut échouer. Cela se produit, car OneDrive peut être en train de synchroniser le projet avec votre compte OneDrive dans le cloud. Signalé pour la première fois dans
    FactoryTalk Design Workbench
    version 1.00.00.
    [Jira 5200596]
    Pour éviter ce problème, assurez-vous que OneDrive a terminé la synchronisation avant d'effectuer l'opération
    Changer de contrôleur
    ou désactivez OneDrive sur l'ordinateur.
  • Si vous renommez plusieurs variables d’un programme de diagramme de bloc de fonctions (FBD) complexe dans la grille des variables alors que le programme est ouvert, les modifications risquent de ne pas être reflétées dans l’éditeur FBD, à l’exception de la première variable renommée. Par la suite, si vous fermez l’éditeur FBD puis le rouvrez,
    FactoryTalk Design Workbench
    ne répondra plus. Signalé pour la première fois dans
    FactoryTalk Design Workbench
    version 1.00.00.
    [Jira 5211581]
    Pour résoudre ce problème, fermez
    FactoryTalk Design Workbench
    et
    Modifications non enregistrées
    s’affichera avant la fermeture. Dans
    Modifications non enregistrées
    , sélectionnez
    Enregistrer
    . Nous vous recommandons de fermer tous les programmes FBD avant le changement de nom.
  • Après avoir ajouté un dispositif de classe 1 à un projet
    FactoryTalk Design Workbench
    et vous y être connecté, plus vous resterez connecté au dispositif, plus le processus de déconnexion prendra de temps. Par exemple, si vous restez connecté à un dispositif de classe 1 pendant environ 24 heures, l’opération de déconnexion peut prendre environ 10 minutes. Signalé pour la première fois dans
    FactoryTalk Design Workbench
    version 1.00.00.
    [Jira 5209121]
    Pour éviter ce problème, avant de vous déconnecter du dispositif, fermez la grille des variables globales.
  • La page
    Liste des erreurs
    du volet
    Sortie
    continue d’afficher les noms d’instructions IsaGRAF pour le signalement des erreurs. Signalé pour la première fois dans
    FactoryTalk Design Workbench
    version 1.00.00.
    [Jira 5209539]
    Pour plus d’informations sur la relation de mappage entre les noms d’instructions, reportez-vous à la rubrique Jeu d’instructions par ordre alphabétique dans
    l’aide de Connected Components Workbench
    . Les noms d’instructions utilisés dans
    FactoryTalk Design Workbench
    correspondent à ceux de la colonne
    Instruction mappée
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal