Paramètres de l’affichage Présentation
L’affichage
Présentation
inclut les paramètres suivants.Paramètre | Description |
|---|---|
Type de dispositif étendu | Affiche le type de dispositif hexadécimal à quatre chiffres. Affiche Non spécifié lorsque la case à cocher Utiliser le type de dispositif étendu est décochée dans la case à cocher Définition du dispositif . |
Révision | Affiche la révision du dispositif HART et la version du logiciel HART. Aucun lorsque la case à cocher Utiliser le type de dispositif étendu est décochée dans la case à cocher Définition du dispositif . |
Détrompage électronique | Affiche le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit. Les valeurs valides incluent :
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix5000 , publication LOGIX-AT001. |
Connexion | Indique le type de connexion et le format de communication. |
Définition du dispositif | Ouvre Définition du dispositif pour modifier les valeurs de révision, de détrompage électronique ainsi que les autres valeurs propres au dispositif. |
Fournir une réponse