Paramètres de l’affichage Présentation
Paramètre | Description |
|---|---|
Série | Affiche la série du dispositif. |
Révision | Affiche les révisions majeure et mineure du dispositif. |
Détrompage électronique | Affiche le détrompage électronique utilisé pour le dispositif comme Correspondance exacte , Module compatible ou Désactiver le détrompage . Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit. |
Affectation du mode de canal | Affiche la méthode d’affectation de mode de canal utilisée pour le dispositif. Les valeurs possibles incluent :
Prédéfini avec IO-Link générique n’est disponible que lorsque vous sélectionnez la révision majeure 3 dans la boîte de dialogue Définition du dispositif. Si vous sélectionnez la révision majeure 1 ou 2, Sélectionnable par l’utilisateur est la seule méthode d’affectation du mode de canal. |
Connexion | Affiche le format de connexion du dispositif. |
Définition du dispositif | Ouvre la boîte de dialogue pour modifier les paramètres propres au dispositif. |
Paramètre | Description |
|---|---|
Canal XX | Indique le canal individuel auquel le mode d’opération s’applique. |
<Mode sélectionné> | Affiche le mode d’opération sélectionné pour le canal. |
Fournir une réponse