Paramètres de sortie

Les paramètres de sortie s’appliquent aux types de modes de canal suivants :
  • Sortie
  • IO-Link, entrée sortie, horodatage
  • Entrée Sortie, horodatage
  • IO-Link (générique), entrée sortie, horodatage
  • IO-Link (générique), entrée sortie
Les paramètres de sortie sont les suivants :
Paramètre
Description
État de sortie en mode Programme
État Programme
Détermine la valeur à laquelle passe la sortie lorsque le dispositif passe en mode Programme.
État de sortie en mode défaut de communication
État de défaut de communication
Détermine la valeur à laquelle passe la sortie lorsque le dispositif passe en mode Défaut de connexion.
État de sortie en mode défaut de communication
Durée de l’état de défaut de communication
Détermine la durée de conservation de la valeur du paramètre Valeur de défaut avant le passage à l’état de défaut final.
État de sortie en mode défaut de communication
État de défaut de communication final
Détermine la valeur à laquelle la sortie doit changer si les éléments suivants se produisent :
  • La connexion est perdue.
  • La durée définie par le paramètre
    Durée de l’état de défaut de communication
    est dépassée.
État de sortie en cas d’échec de la communications en mode programme
Détermine l’action de sortie en cas de défaut de connexion lorsque le dispositif est en mode Programme.
La sortie peut demeurer dans l’état de sortie en mode Programme ou passer dans l’état de sortie en mode Défaut de communication.
Lorsque la sortie demeure en état de sortie en mode pogramme, l’etat de défaut final est ignorée.
Activer les diagnostics d’absence de charge
Détermine si la détection d’absence de charge est activée. Lorsque la détection d’absence de charge est utilisée, si un fil est déconnecté d’une sortie désactivée (condition d’absence de charge), le membre I.Ptxx.NoLoad passe à 1.
Ce paramètre n’est pas disponible lorsque le mode de canal est défini sur
Sortie numérique, Court-circuit de groupe
ou
Sortie numérique, Court-circuit
.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal