Paramètres IO-Link

Les paramètres IO-Link s’appliquent aux types de modes de canal suivants :
  • IO-Link
  • IO-Link, entrée sortie, horodatage
Les paramètres IO-Link sont les suivants :
Paramètre
Description
Désactiver le canal
Désactive le canal en cochant la case.
Lorsque le canal est désactivé, la communication IO-Link et l’entrée numérique du canal sont désactivées.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic.
Journal d’événements de port IO-Link
Ouvre la Boîte de dialogue XX – Journal d’événements de port IO-Link pour afficher les informations de diagnostic.
Désactiver et supprimer le stockage de données
Désactive le stockage de données et supprime la copie maître du stockage de données sur ce port.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal