Paramètres IO-Link (générique)

Les paramètres IO-Link (générique) s’appliquent aux types de modes de canal suivants :
  • IO-Link (générique), entrée sortie, horodatage
  • IO-Link (générique), entrée sortie
Les paramètres IO-Link (générique) sont les suivants :
Paramètre
Description
Journal d’événements de port IO-Link
Ouvre la Boîte de dialogue XX – Journal d’événements de port IO-Link pour afficher les informations de diagnostic.
Désactiver et supprimer le stockage de données
Désactive le stockage de données et supprime la copie maître du stockage de données sur ce port.
Activer le stockage de données s’il est pris en charge
Active le stockage de données pour le dispositif IO-Link associé.
Valider l’identité du dispositif
Valide l’identité du dispositif IO-Link associé.
ID fournisseur
ID de fournisseur attendu du dispositif IO-Link associé à valider.
ID de dispositif
ID de dispositif attendu du dispositif IO-Link associé à valider.
Révision IO-Link
Numéro de révision IO-Link attendu du dispositif IO-Link associé à valider.
Journal d’événements du dispositif IO-Link
Ouvre la Boîte de dialogue XX – Journal d’événements du dispositif IO-Link pour afficher les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal