Paramètres d’entrée
Les paramètres d’entrée s’appliquent aux types de modes de canal suivants :
- Entrée
- Entrée, horodatage
- IO-Link, entrée sortie, horodatage
- Entrée Sortie, horodatage
- IO-Link (générique), entrée sortie, horodatage
- IO-Link (générique), entrée sortie
Les paramètres d’entrée sont les suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Durée de filtrage Désactivé → Activé | Spécifie le délai avant la transition de Désactivé à Activé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants. |
Durée de filtrage Activé → Désactivé | Spécifie le délai avant la transition d’Activé à Désactivé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants. |
Activer le verrouillage de l’horodatage | Détermine s’il faut verrouiller les horodatages.
|
Capturer l’horodatage pour | Détermine s’il convient de capturer un horodatage lorsque l’entrée passe de Désactivé à Activé et/ou d’Activé à Désactivé. Lorsque le mode d’affectation de canal est configuré comme Sélectionnable par l’utilisateur , vous pouvez capturer les horodatages des deux transitions.Lorsque le mode d’affectation de canal est configuré comme Prédéfini avec IO-Link générique , vous pouvez capturer des horodatages pour un seul type de transition. |
Activer la détection des vibrations | Définit la détection des vibrations. Lorsque cette option est activée, les vibrations provenant d’un dispositif connecté à l’une de ses entrées (par exemple, de rapides transitions provenant d’un contact ayant échoué) sont ignorées. Les vibrations peuvent entraîner l’horodatage de transitions d’entrée non valides par le dispositif. En général, les signaux avec vibrations provoquent l’apparition de nombreuses transitions d’entrée erronées dans une période relativement courte. |
Nombre de vibrations | Détermine le nombre de transitions d’entrée acceptables pouvant se produire dans une période donnée avant que l’entrée soit considérée comme une vibration. |
Durée de vibration | Spécifie la durée, de 1 à 10 000 millisecondes, pendant laquelle le nombre de transitions d’entrée est compté. |
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic. |
Fournir une réponse