Paramètres de repli

Les paramètres de repli s’appliquent aux types de modes de canal suivants :
  • Entrée, repli
  • Entrée, horodatage, repli
Les paramètres de repli comprennent :
Paramètre
Description
Désactiver le canal
Cochez cette case pour désactiver temporairement le canal.
Lorsque le canal est désactivé, la communication IO-Link et l’entrée numérique du canal sont désactivées.
Ce paramètre peut être modifié en ligne.
Filtres d’entrée
Durée de filtrage Désactivé → Activé
Spécifie le délai avant la transition de Désactivé à Activé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants.
Filtres d’entrée
Durée de filtrage Activé → Désactivé
Spécifie le délai avant la transition d’Activé à Désactivé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants.
Activer le verrouillage de l’horodatage
Détermine si les horodatages sont verrouillés.
  • Lorsque cette option est activée (case cochée), les horodatages du dispositif ne sont pas remplacés tant qu’ils n’ont pas été confirmés.
  • Lorsque cette option est désactivée (case décochée), les horodatages du dispositif peuvent être remplacés.
Capturer l’horodatage pour
Transition d’entrée Désactivé → Activé
Détermine s’il convient de capturer un horodatage lorsque l’entrée passe de Désactivé à Activé.
Capturer l’horodatage pour
Transition d’entrée Activé → Désactivé
Détermine s’il convient de capturer un horodatage lorsque l’entrée passe de Activé à Désactivé.
Activer la détection des vibrations
Définit la détection des vibrations.
Lorsque cette option est activée, les vibrations provenant d’un dispositif connecté à l’une de ses entrées (par exemple, de rapides transitions provenant d’un contact ayant échoué) sont ignorées.
Les vibrations peuvent entraîner l’horodatage de transitions d’entrée non valides par le dispositif. En général, les signaux avec vibrations provoquent l’apparition de nombreuses transitions d’entrée erronées dans une période relativement courte.
Nombre de vibrations
Détermine le nombre de transitions d’entrée acceptables pouvant se produire dans une période donnée avant que l’entrée soit considérée comme une vibration.
Durée de vibration
Spécifie la durée, de 1 à 10 000 millisecondes, pendant laquelle le nombre de transitions d’entrée est compté.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic.
Journal d’événements de port IO-Link
Ouvre la Boîte de dialogue XX – Journal d’événements de port IO-Link pour afficher les informations de diagnostic.
Désactiver et supprimer le stockage de données
Désactive le stockage de données et supprime la copie maître du stockage de données sur ce port.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal