Paramètres de l’affichage ÉvénementsXX d’entrée

Paramètre
Description
Activer l’événement
Détermine la définition du déclencheur d’événement correspondante à activer. Les événements sont déclenchés une seule fois lorsque les conditions correspondent à la définition.
Verrouiller l’événement
Détermine si un événement doit être verrouillé jusqu’à ce qu’il soit confirmé.
Activer déclencheurs de points indépendants
Détermine si chaque condition indiquée dans la définition du déclencheur d’événement peut initier un événement de façon indépendante.
Événement déclencheur
Déclenche un événement chaque fois qu’une modification d’état d’entrée entraîne les conditions suivantes :
  • correspondance avec la définition du déclencheur d’événement, ou
  • fin de la correspondance avec la définition du déclencheur d’événement.
Participer au déclencheur d’événements
Détermine si le point spécifié fait partie de la définition du déclencheur d’événement de l’événement.
Transition d’état
Détermine l’état de l’entrée après la transition.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal