Paramètres de l’affichage Événements d’entrée

Paramètre
Description
Événement
Indique le numéro de l’événement auquel cette configuration s’applique.
Activer l’événement
Indique si le déclencheur d’événement correspondant est actif. Les événements sont déclenchés une seule fois lorsque les conditions correspondent à la définition d’événement.
Verrouiller l’événement
Indique ce qu’il advient de l’événement actuel lorsqu’un nouvel événement est reçu.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal