Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics XX - IO-Link
Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
État IO-Link | Indique l’état du dispositif connecté. |
|
Un défaut existe | Indique si le dispositif connecté présente un défaut. |
|
Données incertaines | Ce bit n’est défini que lorsque le bit Défaut d’alimentation LA ou Court-circuit d’alimentation LA est défini. |
|
Défaut de court-circuit CQ | Indique si le canal présente un défaut de surintensité ou de court-circuit CQ. |
|
Défaut d’alimentation SA | Indique si le canal présente un défaut d’alimentation de l’actionneur de capteur. |
|
Défaut de court-circuit d’alimentation SA | Indique si l’alimentation de l’actionneur de capteur du canal présente un défaut de court-circuit ou de surintensité. |
|
Défaut d’alimentation LA | Indique si le canal présente un défaut d’alimentation de l’actionneur local. Ce paramètre s’applique uniquement lorsque l’alimentation de classe B I/O-Link est activée. |
|
Défaut de court-circuit d’alimentation LA | Indique si l’alimentation de l’actionneur local de canal présente un défaut de court-circuit ou de surintensité. Ce paramètre s’applique uniquement lorsque l’alimentation de classe B I/O-Link est activée. |
|
Horodatage du dernier défaut | Affiche l’horodatage du dernier défaut au format YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm .
| Une heure valide ou « Aucune » si aucune heure d’événement n’est enregistrée. |
Fournir une réponse