Paramètres de l’affichage Informations du dispositif
Paramètre | Description |
|---|---|
Identification | Affiche les informations qui identifient le dispositif :
|
État de défaut majeur/mineur | Affiche la présence d’un défaut majeur ou mineur. Pour plus de détails sur le défaut, consultez la boîte de dialogue Diagnostics. |
État interne | Affiche l’état opérationnel actuel du dispositif. Valeurs possibles :
Si le mauvais dispositif est sélectionné dans la boîte de dialogue Sélectionner le module , une valeur hexadécimale est affichée. Une description textuelle de cet état n’est donnée que lorsque l’identité du dispositif fournie correspond au dispositif réel. |
Configuré | Affiche Oui ou Non pour indiquer si le dispositif a été configuré par un automate propriétaire qui lui est connecté.Une fois le dispositif configuré, il reste configuré jusqu’à sa réinitialisation ou mise hors tension puis sous tension, même si le propriétaire coupe la connexion vers le dispositif. Ceci concerne uniquement les dispositifs E/S et ne s’applique pas aux adaptateurs, scrutateurs, ponts et autres dispositifs de communication. |
Attribué | Affiche Oui ou Non pour indiquer si un automate propriétaire est actuellement connecté au dispositif. |
Identité du dispositif | Affiche si le dispositif physique correspond ou non à la configuration dans l’affichage Présentation .Correspondance - Le dispositif physique correspond à ce qui a été spécifié dans l’affichage Présentation et les éléments suivants doivent s’accorder :
Discordance - Le dispositif physique ne correspond pas aux paramètres spécifiés dans l’affichage Présentation .L’identité du dispositif ne tient pas compte des paramètres Détrompage électronique ou Révision mineure spécifiés dans l’affichage Présentation . |
Mode de protection | Indique si le dispositif est en mode de protection. Le mode de protection permet d’empêcher les modifications de configuration non autorisées qui peuvent affecter le comportement du système et provoquer des changements non souhaités et imprévisibles. |
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Réinitialiser le dispositif | Lance la réinitialisation du dispositif, ce qui a pour effet de le remettre à l’état de mise sous tension en le mettant hors tension, puis sous tension. IMPORTANT : La réinitialisation du dispositif n’est autorisée que lorsque le dispositif n’est pas en mode de protection. |
Fournir une réponse