Repli
Lorsque le mode d’opération d’un canal est défini sur
Repli
:- Vous pouvez configurer le dispositif via l’interface IO-Link.
- Le dispositif fonctionne en mode Entrée numérique ou Entrée numérique, horodatage.
Les données Entrée numérique ou Entrée numérique, horodatage sont disponibles dans la balise d’entrée du dispositif maître IO-Link pour ce canal.
Vous pouvez effectuer un repli du dispositif vers le mode
Entrée numérique
ou Entrée numérique, horodatage
en débloquant le dispositif IO-Link connecté à ce canal.Vous pouvez réveiller le dispositif en mode IO-Link en bloquant le dispositif IO-Link.
Fournir une réponse