Connexion avec événements non valide
Aucun mode de canal compatible n’est configuré pour le type de connexion « Données avec événements » ou « Données avec événements et état ».
Les modes compatibles sont :
- Entrée numérique
- Entrée numérique, horodatage
- Entrée numérique, compteur
- Entrée numérique, repli
- Entrée numérique, horodatage, repli
- IO-Link, entrée sortie numérique, horodatage
- Entrée sortie numérique, horodatage,
Configurez au moins un canal comme entrée ou compteur et appliquez les modifications.
Fournir une réponse