Confirmer les modifications de la définition du dispositif
Confirmez toute modification apportée à la définition du module.
- Oui = SélectionnezOuipour mettre à jour les valeurs appropriées et revenir à Présentation. Les données sont récupérées à partir des paramètres précédents ou définies sur leurs valeurs par défaut, selon le cas. Les configurations sont mises à jour, selon les besoins de la nouvelle définition du dispositif.À ce stade, les modifications n’ont pas été appliquées au projet d’application Studio 5000 Logix Designer et n’existent que dans l’étendue du profilNotez également que vous devez sélectionnerAppliquerpour valider les modifications apportées au projet d’application Studio 5000 Logix Designer. Cela permet de vérifier les données modifiées et d’effectuer les ajustements nécessaires avant de valider les modifications apportées au module.
- Non = SélectionnezNonpour revenir à Présentation sans modifier aucune valeur.
Fournir une réponse