Mode Canal xx non valide

Lorsqu’un dispositif IO-Link existe sur le canal, le mode de canal ne peut pas être modifié :
  • De « IO-Link » ou « IO-Link, entrée sortie numérique, horodatage » à « Entrée numérique, repli » ou « Entrée numérique, horodatage, repli ». OR
  • De « Entrée numérique, repli » ou « Entrée numérique, horodatage, repli » à « IO-Link » ou « IO-Link, entrée sortie numérique, horodatage ». OR
  • De « IO-Link », « IO-Link, entrée sortie numérique, horodatage », « Entrée numérique, repli » ou « Entrée numérique, horodatage, repli » à n’importe quel autre mode de canal.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal