Paramètres du compteur

Les paramètres du compteur s’appliquent aux types de modes de canal suivants :
  • Compteur
Les paramètres du compteur sont les suivants :
Paramètre
Description
Durée de filtrage Désactivé → Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Durée de filtrage Activé → Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Présélection
Affiche la valeur définie dans le membre O.Counterxx.Preset de la balise de sortie, à utiliser pour la présélection du compteur.
Enchaînement à la valeur prédéfinie
Provoque l’enchaînement à 0 du compteur lorsque la valeur de présélection est atteinte.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal