Paramètres de l’affichage Canaux

Si le mode d’affectation des canaux est configuré comme
Sélectionnable par l’utilisateur
, les paramètres suivants sont affichés.
Paramètre
Description
Canaux désactivés
Affiche le canal dont le mode est défini sur
Désactivé
.
Ce paramètre n’est pas disponible s’il n’existe aucun canal désactivé.
Canaux d’alimentation
Affiche le canal dont le mode est défini sur
Alimentation
.
Ce paramètre n’est pas disponible s’il n’existe aucun canal d’alimentation.
Port
Affiche le numéro de port du dispositif de 0…7.
Canal
Affiche le numéro de canal du dispositif de 00…15.
Mode
Affiche le mode d’opération du canal.
État de sortie en
Mode Programme
Détermine l’action du canal de sortie lorsque l’automate passe en mode Programme.
Les valeurs valides sont :
  • Désactivé
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 0) (par défaut)
  • Activé
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 1)
  • Maintien
    (C.Ptxx.ProgMode = 1, C.Ptxx.ProgValue =
    x
    )
État de sortie en
Mode défaut de communication
Détermine l’action du canal de sortie en cas de défaut de connexion.
Les valeurs valides sont :
  • Désactivé
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 0) (par défaut)
  • Activé
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 1)
  • Maintien
    (C.Ptxx.FaultMode = 1, C.Ptxx.FaultValue =
    x
    )
Durée de filtrage des entrées
Désactivé → Activé
Spécifie une valeur avec laquelle retarder la transition de Désactivé à Activé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants.
Les membres associés sont les suivants :
  • C.Ptxx.InputOffOnFilter
  • C.Counterxx..InputOffOnFilter
Les valeurs valides sont :
  • 0 µs
    (par défaut)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Durée de filtrage des entrées
Activé → Désactivé
Spécifie une valeur avec laquelle retarder la transition de Activé à Désactivé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants.
Les membres associés sont les suivants :
  • C.Ptxx.InputOnOffFilter
  • C.Counterxx.InputOnOffFilter
Les valeurs valides sont :
  • 0 µs
    (par défaut)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Compteur
Présélection
Affiche la valeur du membre O.Counter
xx
.Preset de la balise de sortie, à utiliser pour la présélection du compteur. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 2 147 483 647 μs.
Compteur
Enchaînement à la valeur prédéfinie
La sélection de cette case à cocher provoque l’enchaînement à 0 du compteur lorsqu’il atteint la valeur de présélection.
Le membre associé est C.Counterxx.RolloverAtPreset, dont les valeurs valides sont les suivantes :
  • 0 = Pas d’enchaînement (par défaut)
  • 1 = Enchaînement
Ce paramètre est grisé lorsque le mode n’est pas défini sur
Entrée numérique, Compteur
.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic.
Ce paramètre est grisé lorsque le dispositif est hors ligne ou que le mode est défini sur l’une des valeurs suivantes :
  • Désactivé
  • Alimentation
Si le mode d’affectation de canal est configuré comme
Prédéfini avec IO-Link générique
, les paramètres suivants sont affichés.
Paramètre
Description
Port
Affiche le numéro de port du dispositif de 0…7.
Canal
Affiche le numéro de canal du dispositif de 00…15.
Mode
Affiche le mode d’opération du canal.
État de sortie en
Mode Programme
Détermine l’action du canal de sortie lorsque l’automate passe en mode Programme.
Les valeurs valides sont :
  • Désactivé
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 0) (par défaut)
  • Activé
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 1)
  • Maintien
    (C.Ptxx.ProgMode = 1, C.Ptxx.ProgValue =
    x
    )
État de sortie en
Mode défaut de communication
Détermine l’action du canal de sortie en cas de défaut de connexion.
Les valeurs valides sont :
  • Désactivé
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 0) (par défaut)
  • Activé
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 1)
  • Maintien
    (C.Ptxx.FaultMode = 1, C.Ptxx.FaultValue =
    x
    )
Durée de filtrage des entrées
Désactivé → Activé
Spécifie une valeur avec laquelle retarder la transition de Désactivé à Activé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants.
Les membres associés sont les suivants :
  • C.Ptxx.InputOffOnFilter
  • C.Counterxx..InputOffOnFilter
Les valeurs valides sont :
  • 0 µs
    (par défaut)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Durée de filtrage des entrées
Activé → Désactivé
Spécifie une valeur avec laquelle retarder la transition de Activé à Désactivé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants.
Les membres associés sont les suivants :
  • C.Ptxx.InputOnOffFilter
  • C.Counterxx.InputOnOffFilter
Les valeurs valides sont :
  • 0 µs
    (par défaut)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic.
Ce paramètre est grisé lorsque le dispositif est hors ligne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal