Réinitialiser un dispositif
Utilisez
Réinitialiser
pour simuler une remise sous tension.
IMPORTANT:
Réinitialiser le dispositif interrompt la connexion au dispositif et à tout autre dispositif connecté par son intermédiaire. Les connexions d’autres automates risquent d’être également interrompues. Assurez-vous qu’une interruption de la connexion est acceptable à l’heure actuelle avant de poursuivre. Vous ne devez pas interrompre la connexion d’un dispositif qui est actuellement utilisé pour le contrôle.
Pour réinitialiser un dispositif
- Dans l’onglet du dispositif sur lequel vous visualisez des informations, sélectionnezRéinitialiser.
- Dans la boîte de dialogue Appliquer les modifications, sélectionnezOui.
Fournir une réponse