Afficher les informations des diagnostics d’un port

Utilisez la boîte de dialogue
Diagnostics de port X
pour afficher les informations de diagnostic d’un port.
Pour afficher les informations des diagnostics d’un port
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Configuration des ports
    .
  2. Dans l’affichage
    Configuration des ports
    , dans la colonne
    Diagnostics de port
    du port, sélectionnez ftdstudioportdiagnosticsv1.
  3. Dans
    Diagnostics de port X
    , consultez les informations de diagnostic selon les besoins.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal