Paramètres de l’affichage Réseau (Dispositifs Tap)

Les paramètres
Réseau
sont configurables et les valeurs n’apparaissent qu’en ligne, losququ’il n’y a pas d’erreur de communication dans le profil de dispositif. Les paramètres pour les dispositifs Tap incluent les paramètres suivants.
Paramètre
Description
Mode Réseau
Affiche le mode réseau.
Topologie du réseau
Affiche la topologie du réseau actuel en tant que :
  • Linéaire/Étoile
    ou
  • Anneau
État du réseau
Affiche l’état actuel du réseau sous la forme :
  • Normal
  • Défaut d’anneau
    ou
  • Boucle inattendue détectée
Activer le mode Superviseur
Indique que le dispositif est configuré en tant que superviseur sur le réseau. Si décoché, le
Mode Superviseur
est désactivé et le dispositif n’est pas un superviseur sur le réseau.
Avancé
Ouvre
Configuration de réseau avancée
pour configurer les propriétés réseau avancées.
État du superviseur
Affiche l’état du superviseur. Disponible uniquement lorsque le
mode Superviseur
est activé. Les valeurs disponibles sont :
  • Actif
    - Le dispositif est le superviseur d’anneau actif
  • Sauvegarde
    - Le dispositif est le superviseur d’anneau de sauvegarde
  • Impossible de prendre en charge l’intervalle ou le délai d’expiration de balise actuel
    - Le dispositif est incompatible avec les valeurs Intervalle de balise ou Délai d’attente de balise du superviseur d’anneau actif actuel
Superviseur d’anneau actif
Affiche l’adresse IP ou MAC du superviseur d’anneau actif.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est dans un réseau en anneau.
Priorité du superviseur actif
Affiche la priorité actuellement attribuée au superviseur d’anneau actif.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est dans un réseau en anneau.
Défauts d’anneau détectés
Affiche le nombre de défauts d’anneau détectés sur le réseau depuis la dernière mise sous tension ou réinitialisation du compteur.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau.
Dernier nœud actif sur le port 1
Affiche l’adresse IP ou l’ID MAC du dernier nœud avec lequel le superviseur d’anneau actif peut communiquer via le port 1 en cas de défaut d’anneau.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau.
Dernier nœud actif sur le port 2
Affiche l’adresse IP ou l’ID MAC du dernier nœud avec lequel le superviseur d’anneau actif peut communiquer via le port 2 en cas de défaut d’anneau.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau.
État
Affiche la condition actuelle du défaut d’anneau :
  • Défaut partiel de réseau
    , ou
  • Cycles défaut/restauration rapides
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau.
Réinitialiser le compteur
Utilisé pour remettre à zéro le nombre de défauts d’anneau du dispositif.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau.
Vérifier l’emplacement du défaut
Indique au dispositif de vérifier l’emplacement du défaut du dernier nœud sur les ports 1 et 2 et de mettre à jour les paramètres
Dernier nœud actif
.
Les paramètres
Dernier nœud actif
présentent des informations relatives au dernier défaut jusqu’à ce que vous vérifiez l’emplacement de celui-ci.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau.
Effacer le défaut
Indique au dispositif d’effacer le défaut Cycles rapides de défauts/restauration.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau et que la condition de défaut d’anneau est
Cycles défaut/restauration rapides
.
Utilisation de la mémoire tampon du port
Affiche le pourcentage de la mémoire tampon utilisée pour le port 1 et le port 2.
Port du dispositif
Affiche le pourcentage du port du dispositif utilisé.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières informations du dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal