Paramètres de l’affichage Réseau (Dispositifs non superviseurs)

L’affichage
Réseau
pour les dispositifs non superviseurs inclut les paramètres suivants.
Les valeurs s’affichent uniquement lorsque l’automate est en ligne et qu’il n’y a pas d’erreur de communication.
Paramètre
Description
Topologie du réseau
Affiche la topologie du réseau actuel en tant que :
  • Linéaire/Étoile ou
  • Anneau
État du réseau
Affiche l’état actuel du réseau sous la forme :
  • Normal
  • Défaut d’anneau ou
  • Boucle inattendue détectée
Rafraîchir
Récupère les dernières informations du dispositif et les affiche dans l’affichage
Réseau
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal