Paramètres de l’affichage Réseau (Dispositifs de pontage - Duplex)

Utilisez l’affichage
Réseau
pour afficher des informations sur le réseau Topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR) ou Protocole de redondance parallèle (Parallel Redundancy Protocol, PRP).
Ces paramètres sont uniquement disponibles lorsque l’application est en ligne et lorsqu’il n’y a pas d’erreur de communication dans le profil du dispositif. Les paramètres affichés varient si le profil de dispositif est en ligne avec un dispositif DLR ou PRP.
AVERTISSEMENT:
Les positions des interrupteurs PRP/DLR ou d’adresse IP ne correspondent pas au paramètre du dispositif physique.
Cet avertissement apparaît lorsque :
  • Le commutateur de mode DLR ou PRP change pendant l’exécution
  • Les commutateurs rotatifs IP changent pendant l’exécution
Paramètres de topologie en anneau de niveau dispositif
Paramètre
Description
Mode Réseau
Indique que le profil du dispositif est en ligne avec un dispositif compatible avec la topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR).
Topologie du réseau
Affiche la topologie du réseau actuel en tant que :
  • Linéaire/Étoile
    ou
  • Anneau
État du réseau
Affiche l’état actuel du réseau sous la forme :
  • Normal
  • Défaut d’anneau
    ou
  • Boucle inattendue détectée
État du superviseur
Affiche l’état du superviseur. Disponible uniquement lorsque le
mode Superviseur
est activé. Les valeurs disponibles sont :
  • Actif
    - Le dispositif est le superviseur d’anneau actif
  • Sauvegarde
    - Le dispositif est le superviseur d’anneau de sauvegarde
  • Impossible de prendre en charge l’intervalle ou le délai d’expiration de balise actuel
    - Le dispositif est incompatible avec les valeurs Intervalle de balise ou Délai d’expiration de balise du superviseur d’anneau actif actuel.
Superviseur d’anneau actif
Affiche l’adresse IP ou MAC du superviseur d’anneau actif.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est dans un réseau en anneau.
Priorité du superviseur actif
Affiche la priorité actuellement attribuée au superviseur d’anneau actif.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est dans un réseau en anneau.
Défauts d’anneau détectés
Affiche le nombre de défauts d’anneau détectés sur le réseau depuis la dernière mise sous tension ou réinitialisation du compteur.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau.
Dernier nœud actif sur le port 1
Affiche l’adresse IP ou l’ID MAC du dernier nœud avec lequel le superviseur d’anneau actif peut communiquer via le port 1 en cas de défaut d’anneau.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau.
Dernier nœud actif sur le port 2
Affiche l’adresse IP ou l’ID MAC du dernier nœud avec lequel le superviseur d’anneau actif peut communiquer via le port 2 en cas de défaut d’anneau.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau.
État du défaut d’anneau
Affiche la condition actuelle du défaut d’anneau :
  • Défaut partiel de réseau
    , ou
  • Cycles défaut/restauration rapides
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau.
Activer le mode Superviseur
Indique que le dispositif est configuré en tant que superviseur sur le réseau. Si décoché, le
Mode Superviseur
est désactivé et le dispositif n’est pas un superviseur sur le réseau.
Réinitialiser les défauts d’anneau
Utilisé pour remettre à zéro le nombre de défauts d’anneau du dispositif.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau.
Vérifier l’emplacement du défaut
Indique au dispositif de vérifier l’emplacement du défaut du dernier nœud sur les ports 1 et 2 et de mettre à jour les paramètres
Dernier nœud actif
.
Les paramètres
Dernier nœud actif
présentent des informations relatives au dernier défaut jusqu’à la vérification de l’emplacement de celui-ci.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau.
Effacer le défaut rapide
Indique au dispositif d’effacer le défaut Cycles rapides de défauts/restauration.
Uniquement disponible lorsque le dispositif est un superviseur d’anneau et que la condition de défaut d’anneau est
Cycles défaut/restauration rapides
.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières informations du dispositif.
Configuration avancée
Ouvre
Configuration de réseau avancée
pour configurer les propriétés réseau avancées.
Paramètres du protocole de redondance parallèle (Parallel Redundancy Protocol, PRP)
Le fonctionnement du protocole de redondance parallèle (Parallel Redondance Protocol, PRP) requiert deux réseaux physiques distincts. Ces réseaux sont étiquetés LAN A et LAN B.
Paramètre
Description
Mode Réseau
Indique que le profil du dispositif est en ligne avec un dispositif compatible avec le protocole de redondance parallèle (Parallel Redundancy Protocol, PRP).
Horodatage du dernier défaut PRP - Port A
Affiche l’horodatage du dernier défaut du port A.
Aucun
s’affiche lorsqu’il n’y a pas de défaut pour le port.
Astuce : Pour vous assurer que l’horodatage est correct, activez le Precision Time Protocol et synchronisez l’adaptateur.
Horodatage du dernier défaut PRP - Port B
Affiche l’horodatage du dernier défaut du port B.
Aucun
s’affiche lorsqu’il n’y a pas de défaut pour le port.
Astuce : Pour vous assurer que l’horodatage est correct, activez le Precision Time Protocol et synchronisez l’adaptateur.
Diagnostics des autres nœuds PRP
Affiche la liste des dispositifs PRP détectés par le dispositif et les LAN sur lesquels ils ont été détectés.
Adresse
Affiche l’adresse MAC ou l’adresse IP du nœud.
Type de nœud
Indique le mode de fonctionnement du nœud.
  • Nœud à double connexion (Double Attached Node, DAN)
  • Nœud virtuel à double connexion (Virtual Double Attached Node, VDAN)
  • Nœud de boîte de redondance (Redundancy Box Node, RedBox)
Port A
Affiche l’état du nœud sur le LAN A.
  • Actif
  • Inactif
Port B
Affiche l’état du nœud sur le LAN B.
  • Actif
  • Inactif
Diagnostics
Affiche des informations sur les compteurs et l’état de chaque LAN.
État du réseau
Affiche l’état du LAN.
  • OK
    - Indique que le réseau PRP ne rencontre pas de problème
  • Défaut
    - Indique que le réseau PRP rencontre un problème
Nombre de défauts réseau
Affiche le nombre de fois que le paramètre
État du réseau
est passé de
OK
à
Défaut
depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension.
Nombre de transmissions
Affiche le nombre de trames balisées PRP transmises sur chaque LAN depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension.
Nombre de réceptions
Affiche le nombre de trames balisées PRP reçues sur chaque LAN depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension.
Nombre de LAN erronés
Affiche le nombre de trames balisées PRP reçues sur un LAN incorrect depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension. Par exemple, une trame balisée PRP du LAN A reçue sur le LAN B (ou vice versa).
Signifie généralement qu’un fil connecte le LAN A et le LAN B.
Nombre d’entrées uniques
Affiche le nombre de trames balisées PRP reçues sur un LAN, mais pas sur l’autre, depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension.
Signifie généralement que la connexion ou des trames ont été perdues sur l’autre LAN.
Nombre d’entrées en double
Affiche le nombre de trames balisées PRP reçues sur un LAN, mais précédemment reçues sur un autre LAN, depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension.
Astuce : Ce nombre augmente pendant le fonctionnement normal et n’est pas une indication de défaut.
Nombre d’entrées multiples
Affiche le nombre de trames balisées PRP pour lesquelles des doublons ont été reçus sur chaque LAN depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension.
Signifie généralement que le réseau est configuré de manière incorrecte (par exemple, présence d’une boucle de routage).
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières informations du dispositif.
Réinitialiser les compteurs
Définit les valeurs du compteur PRP sur zéro, puis actualise les valeurs affichées dans l’onglet à l’aide des valeurs actuelles du compteur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal