Désactiver les paramètres IP définis par les commutateurs sur le dispositif

Lorsque vous utilisez les commutateurs sur le dispositif pour définir l’adresse IP,
Paramètres IP définis par les commutateurs sur le dispositif
est défini automatiquement.
Pour désactiver les paramètres IP définis par les commutateurs sur le dispositif
  1. Modifiez les paramètres de commutateur sur le dispositif.
  2. Réinitialisez le dispositif de l’une des deux façons suivantes :
    • Mettez le dispositif hors puis sous tension.
    • Sélectionnez
      Réinitialiser le dispositif
      dans l’affichage
      Informations du dispositif
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal