Transition vers le comportement du mode exécution

La plupart des propriétés du dispositif peuvent changer lorsque vous êtes en ligne, dans les modes suivants :
  • Programme
  • Programme à distance
  • Test à distance (si pris en charge)
  • Exécution à distance
Si l’automate passe du mode à distance au mode Exécution :
  • À l’exception de la zone
    Description
    , toutes les propriétés du dispositif passent en lecture seule.
  • Toutes les propriétés du dispositif contenant une valeur non appliquée modifiée reprennent la valeur non modifiée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal