Détrompage électronique
Le détrompage électronique réduit le risque d’utiliser un dispositif incorrect dans un système de contrôle. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit.
Les attributs suivants sont comparés :
Attribut | Description |
|---|---|
Fournisseur | Le fabricant du dispositif. |
Type de dispositif | Le type général du dispositif, par exemple dispositif d’E/S numérique. |
Code du produit | Le type spécifique du dispositif. Le Code du produit est mappé sur une référence catalogue. |
Révision majeure | Numéro qui représente les capacités fonctionnelles du dispositif. |
Révision mineure | Numéro qui représente les modifications du comportement dans le dispositif. |
Les options de
détrompage électronique
suivantes sont disponibles :Option de détrompage | Description |
|---|---|
Module compatible | Permet au dispositif installé d’accepter la clé du dispositif qui est défini dans le projet lorsque le dispositif installé peut émuler le dispositif défini. L’option Module compatible permet généralement de remplacer un dispositif par un autre ayant les caractéristiques suivantes :
|
Désactiver le détrompage | Indique que les attributs de détrompage ne sont pas pris en compte lors de la tentative de communication avec un dispositif. Avec l’option Désactiver le détrompage , la communication peut se produire avec un dispositif autre que le type spécifié dans le projet.ATTENTION : Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez l’option Désactiver le détrompage . Utilisée incorrectement, cette option peut causer des blessures physiques voire la mort, et des dégâts matériels ou des pertes financières.Nous vous recommandons vivement de ne pas utiliser l’option Désactiver le détrompage .Si vous utilisez l’option Désactiver le détrompage , vous devez impérativement savoir si le dispositif utilisé peut répondre aux besoins fonctionnels de l’application. |
Correspondance exacte | Indique que tous les attributs de détrompage doivent correspondre pour établir la communication. Si un attribut ne correspond pas exactement, la communication avec le dispositif n’a pas lieu. |
Étudiez attentivement les implications de chacune des options de détrompage lorsque vous en sélectionnez une.
IMPORTANT:
- La modification des paramètres du détrompage électronique lorsque le dispositif est en ligne interrompt les connexions au dispositif et à tous les dispositifs connectés via ce dernier. Les connexions d’autres automates peuvent également s’interrompre.
- Une perte de données peut survenir en cas d’interruption d’une connexion E/S à un dispositif.
Fournir une réponse