Modifier le type et la révision du dispositif de pontage
Utilisez la boîte de dialogue
Modifier le type
pour changer le type ou la révision du dispositif de pontage (par exemple, passer d’un dispositif de pontage EtherNet 1756-EN2T/A à un dispositif de pontage EtherNet 1756-ENBT/A).
CONSEIL:
Les paramètres ne sont pas disponibles lorsque des modifications sont en attente dans le profil, ou lorsque le dispositif est en ligne avec l’automate en mode Exécution.
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezPrésentation.
- Dans l’affichagePrésentation, sélectionnezDéfinition du dispositif.
- DansDéfinition du dispositif, sélectionnezModifier le type.
- SousModifier le type, spécifiez le type et la révision du dispositif selon les besoins.CONSEIL:Modifier le type de dispositif va modifier, supprimer ou invalider les propriétés du dispositif qui ne sont pas valides pour le nouveau type de dispositif.
- SélectionnezOKpour finaliser les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse