Connexion et format de données
Modifiez la définition du dispositif à tout moment sans supprimer le dispositif existant ni créer de nouveau dispositif. Le profil tente d’afficher toutes les données de configuration pour les nouveaux paramètres. Définit sur une valeur par défaut les données de configuration qui ne peuvent pas être affichées. Une fois les nouveaux paramètres appliqués, ces derniers deviennent la configuration de base. Toutes les configurations de format de données antérieures sont perdues.
Paramètre | Description |
|---|---|
Entrée | Génère les types et balises de données d’entrée et de configuration. Lorsque la connexion est établie, elle détient les données de configuration et partage les données d’entrée. |
Sortie | Génère les balises et types de données d’entrée, de sortie et de configuration. Lorsque la connexion est établie, elle détient les données de configuration et de sortie et partage les données d’entrée. |
Fournir une réponse